Estensione della limitazione dei tag OPC UA predefinitiPermalink

È possibile estendere la limitazione predefinita del numero massimo di tag disponibili per ciascuna CPU. Questa funzione consente di utilizzare un numero di tag 5 volte superiore a quello massimo consentito di default per la CPU.

Quando il numero limitato di tag viene superato, dopo il comando «Genera codice» viene visualizzato nella vista di diagnosi della CPU nella scheda «Statistiche» e viene generato un messaggio di errore.

Fig. 256: Notifica del superamento del limite di tag

OPC_UA_tag_limitation_exceeded

Per estendere la limitazione dei tag è necessaria una licenza runtime «OPC UA Tag Extension Runtime».

Le chiavi di licenza con il codice prodotto ‎AC500-eCo‎ sono valide solo per i PLC AC500-eCo. Senza la licenza richiesta, il PLC può entrare in modalità RUN solo con una licenza demo runtime AC500 (se disponibile).

Esempio per PM5650

Il numero massimo di tag predefinito è 10000

Il numero massimo consentito di tag quando l'opzione «Enable more tags» è attiva è 50000.

Se il conteggio dei tag per la CPU è 4000 e il sito «Enable more tags» è attivo, non è necessaria alcuna licenza di runtime perché è inferiore al numero massimo predefinito. Se il numero di tag è 20000, è necessaria una licenza di runtime.

Per il numero massimo predefinito di etichette, vedere: ⮫ «Limitazione delle connessioni per protocollo» e ⮫ «Limitazione delle connessioni per protocollo»

Per ulteriori informazioni sulle licenze di runtime, vedere: ⮫ «Licenze di runtime PLC»

Per estendere la limitazione predefinita dei tag, procedere come segue:

  1. Nella struttura del dispositivo, aprire la vista di diagnosi della CPU.

  2. Nella scheda «Statistics» selezionare la casella di controllo «Enable more tags» per abilitare la funzione.

    Selezionando questa opzione si evita che Automation Builder mostri un messaggio di errore nel caso in cui il numero di tag OPC UA rientri nell'intervallo della licenza di runtime dell'estensione tag OPC UA. La necessità di attivare la licenza sul PLC dipende solo dal numero di tag OPC UA e non dallo stato di questa casella di controllo. Se il numero di tag OPC UA è inferiore al limite, non è necessaria alcuna licenza, anche se la casella di controllo è selezionata.

  3. Attivare una licenza di runtime, se necessario.